Webshop

FOCUS NOW

Webinarer med fokus på det vigtigste lige nu

FOCUS NOW webinarer fra LAPP

Informativt, interaktivt og live – nyt webinar hver måned

Bliv orienteret og få viden om, hvad der er vigtigt både i dag og i morgen. Vær med når vi dykker ned i en række spændende emner, der former både nutiden og fremtiden.

I vores helt nye webinarserie FOCUS NOW præsenterer vi hver måned nye produkter, trends og innovative emner på en informativ, spændende og interaktiv måde.

I de gratis 45-minutters live-sessioner fokuserer vi på aktuelle problemstillinger og den helt nyeste udvikling inden for kabel- og forbindelsesteknologi. Vi giver dig et dybdegående overblik over, både hvad der er vigtigt i dag og i fremtiden.

Kom og vær med og udnyt ekspertisen, når vi dykker dybt ned i vores fag med hjælp fra såvel LAPP som brancheeksperter. Du kan selv være en aktiv del af webinaret ved at interagere med os live!

Med FOCUS NOW kan du se frem til:

  • Spændende emner og trends inden for kabel- og forbindelsesteknologi
  • Stor specialistviden
  • Interaktive live-sessioner.


 

Misset et webinar? Intet problem!

Vores mediebibliotek giver dig adgang til alle tidligere afholdte webinarer. Se dem, når det passer dig, hvor du vil! Tilmeld dig gratis i vores mediebibliotek og få adgang til alle webinarer.

Tidligere webinar

webinar-1122-on-demand

Webinar 30. november:
What’s behind PROFINET? – The performance upgrade for Industrial Communication

In order to meet the increased performance requirements and the growing volume of data in today’s industrial automation, the proven PROFIBUS technology has been further developed: From robotics and mechanical engineering to the food and beverage industry: the Industrial Ethernet standard PROFINET can be used everywhere and enables high-performance networks and manufacturer-independent automation solutions for the smart factory – in the field level and in real time. Find out more about what data communication with PROFINET looks like, what requirements have to be met and what you have to consider when selecting a product.

Talere: Christian Illenseer

------------------------------------------------

webinar-1018-on-demand

Webinar 18. oktober:
Single Pair Ethernet – from technology to application

Fewer cores, greater performance: Single Pair Ethernet revolutionizes the networked factory. But what do these applications look like? What are the advantages of SPE, where does the technology possibly fall short? In the webinar “Single Pair Ethernet – from technology to application”, Ralf Moebus, Head of Product Management Industrial Communication, will not only give an overview of the advantages and features of the technology, but will also demonstrate in a practice-oriented manner where SPE can be used and which application-based advantages result from it.

Talere: Dr. Patrick Olivan og Marco Artoli

------------------------------------------------

webinar-0622-on-demand new

Webinar 29. juni:
Production without interruption - How LAPP makes machine networks fit for the future with the Health Check Service

70 percent of manufacturing companies do not know exactly what the condition of their plant is. The consequences: unforeseen breakdowns, losses and stress. Although it is well known that regular maintenance and precautions can prevent costly repairs, companies usually lack the personnel capacity and meaningful data. In the webinar Dr. Patrick Olivan and Marco Artoli report on the newly developed LAPP Health Check Service, their experiences during customer visits, their motivation – and show in a practical way how manufacturers can easily plan ahead.

Talere: Dr. Patrick Olivan og Marco Artoli

------------------------------------------------

webinar-0522-on-demand new

Webinar 25. maj:
How LAPP makes customer processes more efficient:
Digital transformation: Process efficiency through e-services

From enquiries to incoming goods, LAPP has developed solutions for its customers that support them in their process – and do not make more work for them. In the webinar, Manuel Richter shows how customers get to their tailored product digitally using intelligent configurators, how LAPP is immersing itself into customers’ individual infrastructure using EDI interfaces and e-procurement in order to efficiently illustrate ordering processes and the entire processing stage. And finally he also shows when it is worthwhile to look at analogue solutions.

Talere: Manuel Richter, Global Business Owner Marketplace & e-Procurement Platforms

------------------------------------------------

webinar-0427-on-demand new


Webinar 27. april:
Think Innovatively – Act Preventively: How a trend turns into added value

Innovation has been firmly anchored at LAPP since the company’s founding and has led to a huge variety of products and services. The three LAPP experts will provide you with insights into the innovation strategy and introduce you to new ideas in the field of predictive maintenance. Freya Stonawski, Global Innovation Manager at LAPP, will explain what makes innovation stand out at LAPP and how an idea becomes added value for customers.

Talere: Freya Stonawski, Jürgen Greger og Patrick Olivan

 

Bemærk at webinarerne afholdes på engelsk.


For mere information om vores produkter og løsninger, kontakt:

Kundeservice og produktspecialister
4395 0000
kundeservice.dk.mse(at)lapp.com