LAPPs historie
Fra 2-mands firma i garagen til global aktør med over 4.000 ansatte
De, der gerne vil forme deres egen fremtid, skal kende deres fortid. For os hos LAPP er det rødderne og værdierne fra vores grundlæggere Oskar og Ursula Ida Lapp, der er fundamentet for vores handlinger både i dag og i fremtiden.
Gennem historien har vores værdier defineret os: kunderorienterede, succesorienterede, familieorienterede og innovative. Dette er de fire værdier, som Lapp familien står for. Dette er de værdier, som har udviklet LAPP fra ingenting til en global markedsleder inden for integrerede forbindelsessystemer.
Milepæle
1957 ÖLFLEX®: Begyndelsen på vores historie
Vi er i perioden for Vesttysklands økonomiske mirakel, og industrien boomer. Men ude på fabrikkerne skal arbejderne stadig indføre ledere ind i kapper manuelt, når maskiner skal udstyres med kabler. Dette er en kompleks og tidskrævende proces.
Oskar Lapp havde en bedre ide. Han udvikler det første fleksible og industrifremstillede kontrolkabel med forskellige lederfarver. Oskar og Ursula Ida Lapp navngiver de olieresistente og fleksible kabler ÖLFLEX®.
Dermed skaber de det første mærkevareprodukt i denne sektor. I starten har holder både virksomhed og lager til på parrets privatadresse i Vaihingen kvarteret i Stuttgart, Tyskland.
1959 Drømmen bliver til virkelighed
Ursula Ida Lapp registrerer virksomheden U.I. LAPP KG, opkaldt efter sig selv. For Oskar Lapp er det virkeliggørelsen af en gammel drøm. Virksomheden begynder med et banklån på 50.000 DEM i ryggen. Oskar Lapp fokuserer på det tekniske, mens hans hustru Ursula Ida tager sig af kommercielle anliggender.
1963-1966 Virksomheden vokser
Lapp familien starter flere virksomheder, deriblandt LAPP Kabelwerke GmbH i 1963. Selv på dette tidlige tidspunkt i virksomhedens historie, fremstiller de kundespecifikke kabler. I 1965 flytter virksomhedens hovedkvarter fra parrets hus i Vaihingen til dens nuværende adresse et par kilometer væk på Schulze-Delitzsch-Strasse i Stuttgart.
1976 LAPP går internationalt
Lapp familien grundlægger Ölflex Inc. i USA, som er virksomhedens første internationale datterselskab. Dengang var det et usædvanligt valg for en familiedrevet virksomhed. Men deres mod blev belønnet med succes, da de amerikanske kunder værdsatte deres kundefokus og fremragende service.
1983 Anden generation
Siegbert Lapp, søn af grundlæggeren, starter S. Glaskabel GmbH. I dag er denne virksomhed kendt som LAPP Systems GmbH og tilbyder kundetilpassede løsninger.
1987 - En ny æra
Oskar Lapps død markerer afslutningen på en æra og starten på en ny. Sammen med hendes to sønner Andreas og Siegbert Lapp fortsætter Ursula Ida Lapp med at drive forretningen videre i grundlæggerens ånd.
1992 - Oskar Lapp Fonden
Oskar Lapp Fonden oprettes til minde om virksomhedens grundlægger. Den er dedikeret til forskning i hjertesygdomme. Oskar Lapp Forskningspris støtter unge forskere.
1995-2005 En international spiller
Antallet af internationale datterselskaber vokser støt. Koncernen er nu repræsenteret i de primære markeder i Asien, Europa og Amerika. LAPP koncernen har 2.500 medarbejdere i 50 virksomheder og har over 100 nationale partnere på verdensplan.
2006 LAPP går online
LAPP er en af de første virksomheder inden for kabelteknologisektoren, der tilbyder sine kunder en online butik. Dog fortsætter man med at printe kataloger frem til i dag.
2010 ÖLFLEX® Verdensturné
En ÖLFLEX® kabeltromle sendes rundt i verden. På dens rejse besøger den elleve LAPP virksomheder, tilbagelægger mere end 51.000 km og får autografer fra mere end 2.500 personer.
2013 Nyt logistikcenter åbner
LAPP sætter endnu en milepæl med det nye service- og logistikcenter i Ludwigsburg tæt på Stuttgart. Med mere end 320.000 m2 gulvareal kan det rumme op til 90.000 kabeltromler, som kan læsses på lastbiler ved de 30 ramper. Lageret er fuldautomatisk, og tyske kunder modtager nu deres varer inden for 24 timer.
2015 Fra komponenter til systemer
LAPP tilbyder i højere grad systemløsninger, hvilket også omfatter konfektionerede servokabler og kabelkæder. Dette sortiment af produkter tilbydes under det nye navn ÖLFLEX® CONNECT.
2017 Tredie generation
Matthias Lapp overtager ansvaret for forretningen i Europa, Sydamerika, Afrika og Mellemøsten. Stafetten er dermed givet videre til tredie generation i Lapp familien.
2018 Et nyt navn
Virksomheder får ry for at være en systemleverandør med en fantastisk international service, og er for længst stoppet med kun at være kabelproducent. For at vise dette skifter virksomheden navn til kun at hedde LAPP. Det nye navn anvendes af alle koncernens virksomeder i hele verden.