Forskercentrum i verdensklasse
LAPP leverer kabel til European Spallation Source i Lund

I udkanten af Lund i Sverige er byggeriet af forskningsanlægget European Spallation Source (ESS) i fuld gang. Anlægget bliver verdens mest kraftfulde neutronkilde, når den tages i brug af en række forskere inden for forskellige videnskaber. LAPP har, i godt samarbejde med Elektroskandia og Assemblin, bidraget med viden og produkter til dette spektakulære projekt.
Et exceptionelt byggeprojekt
Forskningsanlægget European Spallation Source (ESS) ejes af tretten europæiska lander. Sverige og Danmark er værtslande.
Hovedanlægget bygges op for tiden uden for Lund, mens ESS Dana Management and Software Centre kommer til at ligge i København. Totalt kommer ESS at have omkring 500 medarbejdere, og når anlægget er i fuld drift, forventeligt i 2025, kommer op imod 3.000 forskere til at besøge ESS hvert år for at udføre deres eksperimenter.
Forskningscentret i Lund forventes at komme til at koste ca. 1,8 miliarder euro og have en årlig driftsomkostning på omkring 140 millioner euro. Byggearbejdet blev påbegyndt i 2014 og anlægget skal være i drift i 2025.
Forskningsanlæggets totale længde er 700 meter, hvoraf den 537 meter lange accelerationstunnel er placeret under jorden. Det totale bygningsareal modsvarer i omegnen af 13 fodboldbaner. I etapper vokser det teknisk meget avancerede anlæg frem.
Stort og avanceret kravsspecifikation

Totalt kræves omkring 16.000 forskellige signalkabler til styring og overvågning af det tekniske udstyr i acceleratorerne. Foto: Ulrika Hammarlund/ESS.
Udstyret er følsomt. Meget er speciallavet, og alt skal fungere perfekt ned i mindste detalje.
Det gælder ikke mindst kabler og elkomponenter.Virksomheden Assemblin i Malmø har opgaven med at implementere el-installationerne ved acceleratordelene. Rolf Grahl, projektchef hos Assemblin, har et digert værk til kravsspecifikation fra ESS på de produkter, som skal installeres.
– Der er for eksempel omkring 100 forskellige typer kabel. Mange af dem er specialkabler med blandt andet høje krav til beskyttelse mod stråler, EMC-støj og temperaturbestandighed. Hos Assemblin har vi samarbejdet med elgrossisten Elektroskandia i Malmø, som har et meget bredt sortiment, blandt andet med LAPPs produkter.
LAPP har leveret både specialkabler og standardkabler, som allerede er i deres sortimentet, men de har også produceret og testet kabler efter vores kravsspecifikation kun til ESS, fortæller Rolf. Assemblin har 45 el-installatører på byggepladsen. Også for dem er projektet en stor udfordring med svære installationer i miljøer med meget specielle forudsætninger. Vi er stolte af at gennemføre vores del af ESS. Når arbejdet er færdigt, har vi installeret ca. 800.000 meter kabel.
Udfordrende miljøer
LAPP, som har et bredt kabelsortiment til krævende miljøer, fik i dette tilfælde mulighed for at producere specialkabel, der kun skal anvendes i ESS. Det har været en lang proces, men nu er istallationsarbejdet i gang.
– Vores grossist Elektroskandia i Malmø stillede spørgsmål til os om blandt andet brandresistente og halogenfrie kabler til anlægget. Sammenlagt har LAPP leveret omkring 70 forskellige varianter, hvoraf nogle af dem her helt nye specialfremstillede kabler kun til ESS, fortæller Mathias Jönsson, salgskonsulent hos LAPP Sverige. Vi er glade for at kunne leve op til de krav, der er blevet stillet til materialerne til det spektakulære forskningsanlæg ESS.
Enkelte eksempler på styrekabler, som installeres på ESS
Et par eksempler på styrekabler, som installeres på ESS er ÖLFLEX® CLASSIC 130 H/135 CH og UNITRONIC® LiHH/LiHCH. Der er ligeledes leveret et specialproduceret kabel med et særligt isolations- og yderkappemateriale, som er resistent mod radioaktiv stråling, og som samtidig er udstyret med individuelle fuldt dækkende EMC-skærm i form af aluminiumstape og tilhørede biledere.
Forskning på ESS
European Spallation Source er et multi-videnskabeligt forskningsanlæg, baseret på verdens mest kraftfulde neutronkilde, hvor neutroner beregnet til forskning genereres gennem spallation. Disse neutroner anvendes, for at man i specialbyggede instrumenter kan studere materialet på atom- og molekyleniveau for at få styr på, hvordan de er opbygget og fungerer. Forskningsresultaterne er vigtige, efter som de giver værdifuld information, som ofte ikke kan opnås med andre teknikker.
En stor fordel med forskning med neutroner er at prøven ikke ødelægges af eksperimentet. Det gør det muligt at analysere meget følsomme materialer som for eksempel arkæologiske fund.
Neutroner anvendes til forskningen inden for en række områder: for eksemple life science, materialevidenskab, arkeologi og energi. ESS åbner op for forskningsgennembrud inden for bl.a. medicin, miljø, klima, kommunikationsteknologi og transport.
Du kan læse mere om forskning med neutroner på europeanspallationsource.se.