Crimptang og andet kabelværktøj

En crimptang anvendes til at crimpe – eller forbinde mindre elektriske forbindelser. Det er en meget sikker måde at forbinde en kobbertråd til et ben som passer i for eksempel et stik. LAPP tilbyder lang række forskellige crimpetænger da hvert produkt ofte kræver sin egen type og størrelse af crimptang.

Manuel crimptang fra LAPP Danmark

Ofte er en crimptang delt op i en tang og en crimpebakke – eller crimpekæbe. En crimpekæbe skal passe helt nøjagtigt til det, du skal crimpe, således at du kan nøjes med at udskifte crimpekæben, hvis enten den bliver slidt, eller hvis lederen er en anden størrelse.

Som fagmand bør du have en separat crimpekæbe til de hver af typer kabler (f.eks. sektorformede aluminiumskabler contra runde styrekabler med kobbertråde) og den størrelse af kabel, du arbejder med.

Hvis du har købt kabler, så følger der som regel også andre ting med, som du kunne have behov for. Her tænker vi selvfølgelig på kabelsko og tyller (end sleeves) til at sætte på dit kabel.

Her kan du kun bruge crimptang

Det er meget pladsbesparende at lave en forbindelse med crimp. Der er også visse typer stik, hvor det kun er muligt at lave forbindelsen i stikket med crimpeteknik, da der simpelthen ikke er plads i stikket til en løsning med skruer.

Tag nu for et eksempel et RJ45 datastik, som bruges overalt til netværk og computere. Her kan du kun anvende crimpeteknik eller anden ”klemme” teknik. Et andet eksempel er multistik i HD-serien.

Vi finder den rette crimpetang til dig

Crimptang fra LAPP Danmark

Crimpetænger fås som manuel, semiautomatisk og fuldautomatisk. Den fuldautomatiske version anvendes normalt kun i en produktion, hvor mange crimp udføres. Den semiautomatiske version anvendes både af håndværkere, som laver en del crimp på byggepladser, og af montører, der bygger maskiner. Herudover anvendes crimpning også til rørforbindelesr i VVS-branchen i dag.

Vi hjælper dig naturligvis med at finde en crimptang, så du kan installere dit kabel så let og korrekt som muligt. Der findes flere forskellige crimptænger:

  • Manuel crimptang
  • Hydraulisk crimptang
  • Netværksdrevet crimptang
  • Batteridrevet crimptang
  • Hertil tilpassede crimpebakker

Herudover kan vi også hjælpe dig med klippe- og afisoleringsværktøj i høj kvalitet, ligesom du også finder både kabelsko og tyller (end sleeves) i vores sortiment.

Crimpetang med guide

Ordet ”crimpeteknik” er egentlig et halvt engelsk halvt dansk sammensat ord. Du kan også opleve, at ordet ”kontaktpresning” bliver brugt i samme forbindelse.

Nogle crimptænger fås med en ”guide”. Denne guide sørger for at holde tråden det rigtige sted i forhold til det emne, du skal crimpe på, så der ikke opstår fejl ved crimpningen. Skulle der opstå en fejl ved crimpningen, så skal du starte forfra igen. Det er desværre ikke muligt at genanvende noget, der har være crimpet på én gang allerede.

Crimpning af kobber og aluminium

Crimpning kan udføres på både enkeltrådet og flertrådet kobber og aluminium. Hvis et kobberkabel og et aluminiumkabel skal forbindes, vil du ofte være tvunget til at crimpe.

Årsagen til dette er, at aluminium er et ”flydende” ledermateriale, hvilket betyder, at en normal skrueforbindelse ikke holder. Hvis du forsøger med at skrue, vil vil modstanden i selve skrueforbindelsen øges, og en konsekvens vil være, at der sker en overophedning af forbindelsen med deraf følgende skader.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du enten har spørgsmål eller ønsker at lægge en ordre. 
Kontaktoplysninger finder du i kolonnen til højre.