Tilledning

Vi benævner sædvanligvis de kabler som man tilslutter en maskine eller et apparat med som tilledning. En tilledning går ofte fra et CEE-stik til en maskine eller et apparat.

Tilledning er en samlet betegnelsen for kabler, der forbinder den faste el-installation med f.eks. en maskine – altså et kabel, der overfører energi i alt sin enkelthed.

LAPP Danmark kan tilbyde dig et meget stort sortiment af kabler, som du kan anvende som tilledning. En Tilledning skal skal vælges, så den passer til sine omgivelser.

Tilledninger opfylder kravet til mekanisk styrke

Tilledning

Eftersom tilledninger ofte hænger frit – eller til og med ligger på gulvet – og dermed udsættes for påvirkninger og forskellige slag, er der ekstra store krav til mekanisk styrke. Vore tilslutningskabler er derfor produceret i robuste materialer som gummi eller polyuretan (PUR) og er ofte harmoniserede i henhold til HAR-standarden.

Den mest normale tilledning af gummi på markedet hedder H07RN-F. Dette gummikabel klarer op til 450/750 V og findes både som flerleder og enkeltleder. Applikationerne er mange – fra normale forlængerledninger og tilledninger til håndholdt værktøj – og til tilslutning af store generatorer. Det kan også være, at du kan anvende et decideret svejsekabel.

En tilledning med kappe af PUR er nemmere at arbejde med eftersom den har tyndere kappe. PUR-kablets tyndere kappe er, at PUR materialet er et bedre dielektriskt og slidstærkt materiale, når man sammenlignet med gummi.

Tilledninger med PUR-kappe har desuden en bedre bestandighed eller resistens mod kemikalier og olier sammenlignet med gummi, så det har en større række anvendelsesmuligheder.

Et eksempel på et harmoniseret PUR kabel er H05BQ-F / H07BQ-F (ÖLFLEX 550 P).

Tilledning til servomotorer

Selvom man oftest anvender man gummikabler som tilledning - altså harmoniserede (<HAR>) H07RN-F, så duer dette ikke som strømforbindelse til en frekvensstyret servomotor. I stedet for at anvende et gummikabel H07RN-F skal du her vælge et servokabel, da det skal være et skærmet kabel og gå op til og medd 600/1000 V.

Herudover er der ved netop servomotorer specielle forhold omkring beskyttelseslederen, som man skal tage sig i agt for. Kontakt os og få hjælp, hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge.

Sådan vælger du den rigtige tilledning

Valget af tilledning afhænger af en række parametre og de krav, der bliver stillet til kablet, som f.eks.:

  • fleksibilitet,
  • kemisk modstandsdygtighed,
  • godkendelser,
  • miljøkrav.

Vores brede kabelsortiment kombineret med vores erfaring og kompetencer garanterer en sikker og omkostningseffektiv installation.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille.

Tilledning er en af mange kabelgrupper hos LAPP Danmark

Tilledning er en af de mange forskellige kabelgrupper, du finder hos LAPP. Du vil her have god mulighed for at samle alle dine kabelindkøb og behov inden for elkomponenter og andet kabeltilbehør hos en og samme leverandør.

Hos LAPP Danmark finder du kabler af høj kvalitet. Fleksible kabler er et af vores store områder. Langt de fleste styrekabler er til fleksibel anvendelse. Hvis der er tale om anvendelse i kabelkæder eller andre højfleksible applikationer, så har vi et af markedets bredeste udvalg af højfleksible kabler. Udover anvendelse i kabelkæder, så omfatter de højfleksible kabler også robotkabler, som kan vride om egen akse.

Kablerne er produceret efter de gældende forskrifter og med de nødvendige godkendelser.  Eksporterer du til det amerikanske marked har vi tillige en lang række UL- og UR godkendte kabler, netop til dette formål. Vi har også en lang række halogenfrie kabler, som ikke udleder giftige gasser og røg ved eventuel brand. Derfor anvendes disse typisk, hvor der er mange mennesker til stede.

Udover kabler i mange varianter, så finder du elkomponenter i mange afskygninger hos LAPP. Alt fra forskruninger til multistik/industristik, beskyttelsesslanger og kabelbakker.

Vi er din tekniske sparringspartner og sidder klar til at hjælpe dig med at finde de kabler, som passer til netop dit behov.