Pilotprojekt i guldmine for 5G mobilnet
Guldminen i Kankberg er blevet stedet, hvor man ville teste 5G i mine-miljø. At femte generation af mobilnettet testes i dette hårde miljø er noget, som også interesserer andre industrier, som står klar i starthullerne med applikationer, som kræver 5G.

I mine-miljøet hilses dette et projekt velkommen, idet målet med projektet er både at effektivisere driften og at højne sikkerheden. Med 5G kan der sendes betydeligt større datamængder, og forsinkelsen af de signaler, som sendes, bliver meget mindre. Dette er en vigtig faktor i forbindelse med fjernstyring af maskiner - og ikke mindst diverse alarmsystemer.
I dag findes der ikke mobildækning i miner. Kontakt mellem mineskakten og jordoverfladen sker via radio.
Guldminen i Kankberg, ligger helt fremme, når det gælder automation og digitalisering. De har allerede installeret WiFi i både Kristineberg og Kankberg, og de tester nu mulighederne for et 5G-net, som fungerer både over jorden og i minen. Dette vil give bedre kontakt med både personer og maskiner.
Et eksempel er geofencing, som er et "virtuelt hegn" rundt om en maskine, og som standser driften, hvis en person kommer for tæt på. Det kræver ekstrem hurtig signaloverførsel, målet er 1-2 millisekunders forsinkelse for 5G-nettet.
I Kankberg testes Volvos mine-læssemaskiner. Der testes også droner i minen, for at man i fremtiden kan kontrollere områder nede i minen, hvor mennesker ikke har adgang.
Problemløsning for antenner til 5G mobilnet
For 5G kræves det, at der placeres antenner i minegangene. Det hårde miljø sammenholdt med det faktum, at antennerne skal fungere problemfrit, stiller store krav til de kapslinger, som antennerne anbringes i. De skal bl.a. være resistente, damp- og vandtætte (IP67).
Robert Håland på Priotec har sammen med Johan Eriksson fra LAPP Sverige fundet en god løsning, som opfylder kravene til beskyttelse af antennen, og som samtidig giver den nødvendige afkøling. Johan Eriksson foreslog en Bopla Bocube kapsling, hvor der blev lavet huller i siderne. Et kobberrør går på tværs af kapslingen, og indeholder den svampeformede antenne.
Hullerne mod kobberrørets kant blev tætnet ved hjælp af to forskruninger. Kapslingen er dermed tæt igen, og under testene var luftgennemstrømningen tilstrækkelig til at føre den varme væk, som antennen udstråler. En funktionsdygtig løsning, som nu testes i Kankberg.
- Hos LAPP i Nyköping, Sverige forarbejdes og bestykkes kapslingerne, og udfordringer af denne type er altid interessante. Vi har et stort sortiment og godt produkt- og branchekendskab, som vi gerne deler ud af. Her blev løsningen en specialtilpasning med et vellykket resultat, fortæller Johan Eriksson, som følger PIMM-projektet på tæt hold.
Foto: Elis Lantto/Boliden
Se filmen om projektet:
Hurtige fakta

Kankberg-minen
- Ligger i Boliden-området, nordvest for Skellefteå i Sverige.
- Kankberg er primært en guldmine, men her findes også tellurium (anvendes ved fremstilling af solceller).
- 110 ansatte, der arbejder i 2-holdsskift.
- Brydning sker nu nede på 500 meters dybde.
PIMM – Testprojekt af 5G
- Projektet, som går under navnet PIMM – Pilot for Industrial Mobile Communication in Mining –er et samarbejde mellem Boliden, Ericsson, ABB, SICS Swedish ICT, TeliaSonera, Volvo Construction Equipment, Wolfit og Luleå Tekniske Universitet.
- Projektet er et Vinnova-projekt.