Kabelsko til dine kabler
Kabelsko i LAPP Danmarks sortiment går fra 0,25 mm² til 400 mm² og er i virkeligheden opdelt i isolerede og uisolerede ”terminalrør”– eller man kan sige i isolerede kabelsko og rørkabelsko.
Hvis du har købt kabler, så følger der som regel også andre ting med, som du kunne have behov for. Her tænker vi selvfølgelig på kabelsko - eller terminalrør - til at sætte på kablet og crimptang.
Terminalrør anvendes oftest på små fleksible kobberledere for at undgå fortrængning ved en skrueforbindelse, altså at man ødelægger kobberkordellerne med skruen når man strammer den. Terminalrør fås i forskellige længder og farvekoder og anvendes til fleksibel kobber klasse 2,5 og 6. Til gengæld kan de ikke bruges til massiv kobber.
Isolerede kabelsko fås op til 6 mm² i 7 forskellige modeller, nemlig:
- Ringkabelsko
- Gaffelkabelsko
- Pin kabelsko
- Han kabelsko, som passer i hunkabelskoen
- Samlekabelsko og
- Slutkabelsko
Isolerede kabelsko presses eller crimpes med tilhørende crimptang og indsats eller crimpekæbe.
Større kabelsko er som oftest af typen rørkabelsko. Dem finder du i størrelse fra 0,75 mm² til 400 mm² i LAPP Danmarks sortiment.
Fordele ved kabelsko fra LAPP
- Kabelsko i rette størrelse til dit kabel.
- Mange varianter afhængig af diameter.
- God lagerføring – hurtig levering.
- Vi kan også sætte kabelsko på dit kabe for dig – spørg om pris.
- Markedets bredeste sortiment af kabler og tilhørende kabelsko
- alt fra en og samme partner.
Udvælgelse af kabelsko størrelse
Ved udvælgelsen af størrelse kabelsko størrelse (her taler vi om stører størrelser fra 25 mm² og opefter), bør du være opmærksom på, at en f.eks. 95 mm² kabelsko ikke passer på et 95 mm² kabel. For at spare på det dyre kobber i kablet, har man defineret tykkelsen ved den Ohmske modstand og ikke med kvadratet alene.
Udvælgelsen af kabelsko størrelse afhænger også af, hvilken klasse kobberet er. Det kan både være massiv og som tidligere nævnt klasse 2,5 og 6.
Bimetalkabelsko
Af mere specielle kabelsko er de såkaldte bimetalkabelsko som anvendes til aluminiumskabler, der skal forbindes til en kobberskinne.
Kabler med sektorformede ledere, altså ikke runde ledere, skal rundpresses, inden du presser kabelsko på. Her er det endnu sværere på forhånd at fastslå, hvilken størrelse kabelsko, du skal anvende.
Montering af kabelsko
Kabelsko har ofte et såkaldt ”bolthul” til fastspænding, og hullerne findes normalt i 3 størrelser pr kvadrat. Der findes kabelsko i mange varianter, f.eks. med inspektionshul eller i en kort hhv. lang version.
Værktøj til at presse de større kabelsko på med findes i både håndhydrauliske og batteridrevne. Du finder dem også i forskelligestørrelser, lige fra størrelse som en håndboremaskine til større maskiner, som ikke er flytbare. Til alle versionerne findes et knivsæt, så du nemt kan klippe kablet over.
Inden for de sidste år er der kommet en ny metode at montere en kabelsko på – uden brug af et presseværktøj. Det går ud på, at du blot anvender en umbrakonøgle, da kabelskoen er forsynet med ”knækskruer” – altså skruer, der knækker, når det rette moment er opnået.
Det er enkelt og nemt at montere på denne måde, og du slipper så også for at slæbe rundt med et stort sæt værktøj for at montere kabelsko. Det er utroligt praktisk i f.eks. vindmøller, hvor montage ofte foregår 100 meter eller mere over jorden.
Montering af kabelsko på skærmet kabel
Hvis du skal forbinde en skærm i et større kabel, hvor der ikke er ledetråd i, så kan du også med fordel anvende crimpeteknik.
En af metoderne er, at du har en stålring, du sætter ind under den flettede skærm, og en kobberring, du sætter ud over den flettede skærm sammen med den leder, du vil forbinde med skærmen. Det hele presses så sammen mod stålringen, og forbindelsen er nu opnået, uden at du ødelægger selve kablet.
Isolering med krympeflex
I de tilfælde, hvor du arbejder med monteringsledning i store kvadrater, som skal have kabelsko, så kan det være en fordel at benytte krympeflex til at isolere forbindelsen. Det vil både gøre forbindeslen mere stabil, og det vil også forbedre sikkerheden i din el-installation.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at afgive ordre. Kontaktinformationerne finder du i kolonnen til højre.